This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS595:Vcc=3.3V 时最小值/最大值的逻辑电平信息

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/984751/sn74hcs595-logic-level-information-for-min-max-at-vcc-3-3v

器件型号:SN74HCS595

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗? 客户希望了解最小/最大数据特定的 Vcc=3.3V 条件。

问题1. 您能否在每个条件下共享以下最小/最大数据?

VIH、Vcc=3.3V 时的最小值/最大值

VIL、Vcc=3.3V 时的最小值/最大值

VOH、Vcc=3.3V 时的最小值/最大值、IOH=-3mA

电压、Vcc=3.3V、IOL=3mA 时的最小值/最大值

VOH、Vcc=3.3V 时的最小值/最大值、IOH=-7.8mA

电压、Vcc=3.3V、IOL=7.8mA 时的最小值/最大值

此致、

佐崎武