This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:器件不传递频率更高的时钟信号

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/984576/txb0108-device-not-passing-higher-frequency-clock-signals

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2T45

大家好、我在通信系统设计中使用 TXB0108作为电平转换器、此时钟和数据通过器件传递。 我不是在双向模式下使用它。 我的输入侧以1.8V 运行、输出为5V。 当时钟速率低于大约45MHz 时、器件会通过时钟和数据信号进行精细传递。 然而、当时钟信号开始接近50MHz 时、电平转换器停止通过。 输出只是处于低电平。 伪随机数据在该速率下会变得很好、但时钟不会。 我相信在这些电源电压下、这些器件的额定频率高达60MHz。 有什么关于这种情况发生原因的想法吗? 谢谢...Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 的额定速率高达60Mbps。 方波的单周期具有两个脉冲、高脉冲和低脉冲、因此这与30MHz 相同。

    对于单向信号、 像 SN74LVC2T45这样的方向控制转换器将更快、更可靠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、您好、感谢您的回复。 是的、当我对电路板进行一些其他更改时、我打算将该器件设计为支持单向器件。 如果有人以前看到过这个问题、我仍然想知道为什么会发生这个问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、我相信我对数据表和您的回复都误解了。 您完全正确。 我正使用该时钟信号超出最大数据速率。 感谢您的回复!