This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:I²S μ I²S I²C Mux、μ A 电平转换器、μ A 电平转换器的器件建议

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74LVC157A, 2N7001T, SN74AXC1T45, TXS0102, TCA9800, TMUX1574, TXS0108E, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/984267/sn74axc8t245-requesting-part-recommendation-for-i2s-mux-i2s-level-translator-i2c-level-translator

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC157A2N7001TSN74AXC1T45TXS0102TCA9800TMUX1574TXS0108ETXB0104

TI 团队、

我们目前正在进行无线耳机设计、需要一些多路复用器和电平转换器。 我们 在以前的设计中使用了 SN74AXC8T245、但正在寻找更小、集成度更高且易于使用的解决方案。 方框图如下所示:

对于所示的3个器件、您能否推荐我们应该考虑的 TI 最小/集成度最高的解决方案? (我不知道这是不是可能的、但如果我们能找到一个也进行电平转换的 I²S Mux、那将会非常好。)

非常感谢您的帮助!

Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟频率是多少?

    就我所见、SDOUT 信号不需要多路复用。

    LVC 器件具有可过压输入、因此您只需在1.8V 电压下运行 SN74LVC157A 等多路复用器即可。要转换 SDOUT、请使用2N7001T 或 SN74AXC1T45。

    对于 I²C Ω、请使用 TXS0102 (无需外部上拉电阻、但不处理噪声或高电容(是否有长迹线?)) 或 TCA9800 (仅需要一组上拉电阻器)。

    或者、一个针对所有7个信号的单一转换器将导致 TXS0108E (由于 I²C Ω 开漏信号)、加上一个诸如 TMUX1574的独立多路复用器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

    感谢您的快速且乐于助人的回答!  

    回复:时钟频率最快的是24.576MHz 下的 MCLK、最慢的是48kHz、I²C μ s 只能在高达400kHz 的频率下运行

    关于:组件选择-为了最大限度地提高重复使用和栅极集成、 我是否可以使用3个 TS0104E 器件(如下图所示)? 如果我可以使用输出使能(OE)将输出置于高阻态、我想我可以将它们的输出连接在一起-对吧?

    *编辑*刚刚注意到 SDOUT 箭头在最底部的转换器上指向错误的方向。 我认为你得到了我的意思...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 的最大速度为24Mbps = 12MHz。 (我想这对于 SDOUT 来说已经足够了。)

    TXB0104可支持60Mbps 、但具有非常严格的负载要求。 其中两个可以在该方案中工作、但当您已经有单独的 TX 时、可能最好使用一个74xx157。