This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC16374:热阻、ThetaJC

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/984163/sn74ahc16374-thermal-resistance-thetajc

器件型号:SN74AHC16374

大家好、

你好。

SN74AHC16374DGGR 的热阻 ThetaJC 是多少?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我将请求收集该器件的热性能。 请允许我用两周时间将此信息反馈给您。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    请参阅以下内容:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):

    66.7.

    Result–Theta JC、TOP (标准数据表值):

    21.4.

    Result - Theta JB (标准数据表值):

    34.3.

    结果- psi JT (标准数据表值):

    1.5

    结果- psi JB (标准数据表值):

    34.0

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值):

    不适用

    谢谢!

    乍得克罗斯比