This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC541:SN74AHC541的扇出

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/984190/sn74ahc541-fan-out-for-sn74ahc541

器件型号:SN74AHC541

大家好、


我们是否可以知道 SN74AHC541的预期扇出是什么?

我确认了对 E2E 的以下评论。

(e2e.ti.com/.../3233187

"由于高输入阻抗、所有 CMOS 系列的扇出电压均为1000左右。
实际上、扇出受电容负载(不仅是逻辑门输入、而且是引线和连接器)的限制。 "


请告诉我 SN74AHC541的输出容量。


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    请给我们一些时间与您一起收集此信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    该器件确实是 CMOS 器件、其驱动强度与 HC 器件类似。 AHC 系列的风扇也应该在1000左右。

    谢谢!

    乍得克罗斯比