This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN10KHT5541:SN10KHT5541是否符合要求

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXB0108, TXS0108E, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/984437/sn10kht5541-is-sn10kht5541-fit-for-the-requirement

器件型号:SN10KHT5541
主题中讨论的其他器件:LSF0108TXB0108TXS0108ESN74AXC8T245

大家好、

我从 TI store 搜索并找到器件。 您能否帮助检查器件是否符合以下要求? 如果没有、您能建议一个吗?

"

1.8V 至 3.3V 电压电平转换器

8位

最大100MHz

双向

"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您正在寻找能够自动转换双向信号(例如 I2C)的电压转换器、LSF0108、TXB0108或 TXS0108E (用于开漏应用)是理想选择。

    如果您正在寻找可控制的器件(具有 DIR 引脚来选择将传输的方向信号)、SN74AXC8T245是一个不错的选择。

    谢谢!

    乍得克罗斯比