This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:移位电压电平

Guru**** 2998590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/984431/lsf0108-shift-voltage-level

器件型号:LSF0108

大家好、我们希望更好地了解双向电压电平转换。  

1.2V  1.8/2.5/3.3/5V

如果 Vref_B 为 Vref_A + 0.8V

非常感谢。

-Mark