This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:漏源泄漏电流 IDSS

Guru**** 2390610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/984378/sn74lvc1g07-drain-source-leakage-current-idss

器件型号:SN74LVC1G07

当输出晶体管处于关断状态且输出电压为 VCC = 3.3V 时、输出晶体管的漏源泄漏电流 Idss 的最大值是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我们没有该规格。 我们可以保证的最接近该器件的是数据表表表6.5中的 Ioff 规格、即 VCC = 0V 时为10uA。

    希望这对您有所帮助!

    乍得克罗斯比