This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245DBR 规格

Guru**** 2538140 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/984037/sn74lvc8t245dbr-spec

主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245

尊敬的,先生

TW 的时间范围和可支持的速率?

您能不能建议速度大于60M?的电平位移

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AXC 系列 电平转换器可实现比这更高的速度。 LVC 系列可实现高达~ 300Mbps 的速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,先生

    SN74LVC8T245 VCCA 3.3V/VCCB1.8V OE=L,DIR=H

    请说明速度是多少?

    是规范?中所述信息的这一部分

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个 LVC 器件、可实现上述~300Mbps。

    谢谢!

    乍得克罗斯比