This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC2T45:单电源

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/984010/sn74axc2t45-single-power-supply

器件型号:SN74AXC2T45
主题中讨论的其他器件:SN74AXC1T45

各位专家、您好!

我对 SN74AXCxT45有两个问题。

是否可以为 Vcca 和 Vccb 施加相同的电压?

在数据表中、有以下的说明。

例如、这意味着我们可以设置 Vcca=Vccb=3.3V。 正确吗?

2.如果 Q1是、是否可以对 SN74AXC1T45执行相同的操作?

在 AXC1T45数据表中、描述不相同。

如果您能给我建议、我将不胜感激。

谢谢、此致、

Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 AXC 器件均支持 VCCA = VCCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、

    感谢你的答复。 我知道 AXC 系列可以允许 Vcca=Vccb。

    因此、也就是说、从同一电源轨为 Vcca 和 Vccb 供电是没问题的。

    我的理解是否正确?

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。