This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:如何驱动 I/O 引脚

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/983928/sn74avc4t245-how-to-drive-i-o-pin

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245

大家好、支持团队。

我在 数据表的第9.1节"应用信息"中看到了以下说明。

SN74AVC4T245器件非常适合推挽驱动器连接到数据 I/O 的应用。"

但在我们的系统中、一些驱动器是 OD (Hi-z)/低电平驱动器。

虽然我认为这不是问题、但我的理解是正确的?

当输入为 OD 时、我们需要上拉 I/O 引脚?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转换器的 I/O 引脚必须始终具有有效的电压电平(低电平或高电平)。 因此、如果您想使用开漏信号驱动它、确实需要一个上拉电阻器。

    顺便说一下、请考虑 改用较新的 SN74AXC4T245。