This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH2T45:•SN74AVCH2T45的最大数据速率

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/983617/sn74avch2t45-maximum-data-rates-of-sn74avch2t45

器件型号:SN74AVCH2T45

大家好、

请帮助提供  SN74AVCH2T45 @ 3.3V 至3.3V 的最大数据速率

B.R.

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更高的电压可实现更高的速度。 因此、这种情况与"500Mbps (1.8V 至3.3V)"规格相匹配。