This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:电平转换器上拉电阻器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/983131/txs0102-q1-level-shifter-pull-up-resistor

器件型号:TXS0102-Q1

大家好、

我可以发现 TXS0102-Q1具有内部10k 上拉电阻器、但负载侧的上拉要求为4.7k Ω。

我想、如果它们在负载侧使用10千欧的上拉电阻器、则电阻器值是并联计算的、因此可以是5千欧。

这是真的、客户可以使用10kohm 来使总电阻为5kohm 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当开关闭合时、两个上拉电阻器实际上是并联的。

    此要求的确切目的是什么? 如果是针对速度、TXS 的边缘加速器将会产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens、

    负载要求、与电平转换器连接的负载上的引脚应为4.7K。

    您的意思是、当开关闭合时、外部电阻器10K 和内部电阻器10K 并联、并且将为5K。

    因此、它应该以5K 的形式工作、系统将正常工作、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ、我是指 A 侧和 B 侧的两个内部10k Ω 电阻器。 当 kΩ 闭合时、Ax 和 Bx 引脚被连接、以实现一个5k Ω 的有效上拉电阻。 (当开关打开时、边缘加速器会导致有效电阻低得多。)

    无需外部上拉电阻器。

    kΩ 您能说4.7 μ F 要求的确切原因是什么?