This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:SN74LVC2T45之间的抗噪性能差异

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/983201/txs0102-performance-difference-of-noise-immunity-between-sn74lvc2t45

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2T45

大家好、

我的客户在2个产品之间使用电平转换器、这些产品通过1.5m 电缆连接。

其中一个使用3.3V 逻辑、另一个使用5V 逻辑、因此 TXS0102用于电平转换。

当他尝试在电源通道上施加噪声的噪声测试时、如果 是 TXS0102、两个产品之间的通信将失败。

相反、他将其替换为 SN74LVC2T45、通信成功。  

您能否提供有关为何使用 SN74LVC2T45提高抗噪性能的任何假设?

SN74LVC2T45具有驱动器电路、 而 TXS0102是无源转换器、这是否是提高抗扰度的一个因素?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有边缘加速器、因此看起来像信号边沿开始的小电压尖峰会导致错误触发。 此外、TXS 是双向的、因此即使在错误的方向(当输出振铃时)也会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的有用评论!

    此致、

    Shota Mago