This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC126A:输出规格

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV126A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/983169/sn74lvc126a-output-spec

器件型号:SN74LVC126A
主题中讨论的其他器件:SN74LV126A

您好!

这可能是基本的、但您能告诉我器件内部电路。

输出引脚上是否有钳位二极管或任何电阻器?

当我们尝试使用 LVC126A 进行带电插入时、连接输出引脚的信号电压(稳定3.3V)在内部 VCC 关闭期间降至2.7~2.8V。

我们想知道电压下降的原因。

根据"带电插入"文档(SDYA012)图1、输出引脚上存在 D3二极管。

因此、我们考虑由该二极管引起的压降。

此致、

Matsushita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此器件具有一个像 D3这样的二极管。 (绝对最大额定值表显示在任何情况下输出电压都不得超过 VCC + 0.5V。)

    SN74LV126A 具有 Ioff 特性、可在电源关闭时防止该电流路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、Clemens、

    感谢你的帮助。 非常感谢。

    此致、

    Matsushita