This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:输出电流

Guru**** 2771065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/982863/txb0108-output-current

器件型号:TXB0108

您好!

我是否知道 TXB0108RGYR 每个端口的电流能力?

我应该参考绝对最大额定值或 ICCB 数据吗?

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值显示了在输出损坏之前可以尝试强制输出的电流大小。 这不是输出本身可以提供的电流。

    ICC 是无负载时的空闲电源电流、而不是输出电流。

    输出电流可在 VOL/VOH 的测试条件中找到。 是的、它仅为 µA μ A。 TXB 输出只能驱动高阻抗 CMOS 输入;如果您需要驱动更高的负载、TXB 不是合适的转换器。

    您为什么需要了解输出电流能力? 您要尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、

    一般来说、对于直流输出电流、您需要使用电气特性表中的 IOH 和 IOL 值。

    这些不是器件可输出的最大电流、但它们是器件可输出的电流大小、同时保持列出的 VOH 和 VOL 规格。 在正常条件下、我们建议避免消耗比该值更大的直流电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    明白了、谢谢。

    Jeff