This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:需要 SPI 和 PCM 总线缓冲器

Guru**** 2814215 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC125, SN74AUC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/982766/sn74lvc125a-need-spi-and-pcm-bus-buffer

器件型号:SN74LVC125A
主题中讨论的其他器件:SN74AUC125SN74AUC34

大家好、

我的客户询问 SPI 和 PCM 总线的缓冲器、因为其芯片信号的布局布线太长。

因此、它们需要缓冲器来提高驱动器功能。

我只是选择这个器件、但不确定它是否正常。

规格。 它们需要 VCC=1.8V、并且时钟速率似乎为8.192MHz。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    如果问题是提高信号完整性、我认为我们可以提供帮助、但我需要更多信息。

    当你说迹线是“太长”的时候--它有多长? 阻抗是多少? 负载是多少?

    系统是否已经构建、他们发现了信号完整性问题? 如果是、我想查看示波器截图并了解有关该系统的更多详细信息。

    如果没有、是否已进行信号完整性仿真? 如果是、我们能看到吗?

    我能获得的任何详细信息都将有所帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据客户的反馈、他们只告诉我他们的长度大约为25厘米、不应出现任何不耐烦问题。

    他们发现 E2E 中对此器件有类似的问答。 因此、他们想知道该器件是否可以使用。

    对于时钟速率、它们需要更高的电流以获得更大的信号质量裕度。

    请提供建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 针对3.3V 进行了优化。1.8V 时、它仅支持40MHz。

    您应该使用 AUC 系列器件、例如支持125MHz 的 SN74AUC125或 SN74AUC34。 此外、AUC 输出还具有可提高信号质量的附加功能。