This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102 OE 引脚电平

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/982804/txs0102-txs0102-oe-pin-level

器件型号:TXS0102

尊敬的所有人

我们使用了从2.7V (VCCB)到1.8V (VCCA)的电平位移 TXS0102DCUR。

我可以将 OE 引脚控制从 VCCA (1.8V)更改为 VCCB (2.7V)吗? 因为我们的2.7V 将在睡眠模式下关闭、但 1.8V 始终处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使如此、

    是的、您可以安全地将2.7V 电压施加到 OE 引脚上、它具有过压容限。