This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AS245:是否有等效的 SN74AS245输入和输出原理图?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AS245, SN74ABT245B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/982615/sn74as245-do-you-have-a-equivalent-schematic-of-sn74as245-input-and-output

器件型号:SN74AS245
主题中讨论的其他器件: SN74ABT245B

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 SN74AS245用于他们的新产品。

 他们有几个问题、如下所示。

 请 给我回复。

 问题1. 您是否有 SN74AS245输入和输出的等效原理图?  

 问题2. 器件输入 或输出端子内部是否有任何上拉或下拉电阻器?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 《高级肖特基系列 》应用报告中的图13、17、18和20。

    2.没有内部上拉或下拉。 AS 输入是 PNP 晶体管的基极、因此开路输入将被读作高电平。 (但开路输入很容易拾取噪声。)

    SN74ABT245B 器件更便宜、更快、更强大、功耗更低。 (有关 I/O 原理图、请参阅 高级 BiCMOS 技术特性信息。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、Clemens、

     非常感谢您的回复。

     这些信息对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。