This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:SD 卡应用

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/982699/sn74axc8t245-sd-card-application

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件:LSF0108

对于6个高达50MHz 的信号、我们需要一个电平转换器、用于1.8V 和3.3V。 这是 SD 卡应用程序。  

我们看的是 LSF0108,但由于它是漏极开路,因此存在上拉强度引起 RC 上升时间的问题(请 参阅 https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/423504?Level-shift-question-for-SD-card-device- )

 SN74AXC8T245是否适用于此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholas、

    将6个信号从1.8V 转换到3.3V @ 50MHz 对于该器件而言不会有问题。