This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC595:引脚1、2、3、9、15的默认条件

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/982609/sn74ahc595-default-condition-of-pin-1-2-3-9-15

器件型号:SN74AHC595

大家好、

对于 SN74AHC595 (TSSOT):这些引脚未连接时、引脚1、2、3、9、15的默认状态是否为高阻抗?

此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 为高电平时、所有输出均为高阻抗。
    OE 为低电平时、所有输出驱动当前输出寄存器状态。

    如果您没有将任何器件连接到输出引脚、则区别无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    Clemens 正确、即使未连接到电路、这些输出仍将被驱动。 如果您不打算使用这些输出、则将这些输出保持 NC 没有问题。

    谢谢!

    乍得克罗斯比