This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:上拉电阻器值

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/982581/lsf0102-q1-pull-up-resistor-values

器件型号:LSF0102-Q1

通过查看数据表的 P11、可以看出上拉电阻器的值是指定的。  我打算在 I2C 线路上使用它、2.2kΩ Ω 上拉电阻 器是否正常?   左侧是 FPGA 连接、右侧是 DAC 连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C μ A 总线时、2.2 μ A 的 kΩ 正常。 LSF 实际上不会影响其大小。

    Vref_B 和 kΩ 之间的200k Ω 电阻器缺失。 如果没有它、此电路将无法正常工作。