This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0302:两个通道能否同时支持 I2C 400K 转换?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/982441/txb0302-can-the-two-channels-support-i2c-400k-conversion-at-the-same-time

器件型号:TXB0302
主题中讨论的其他器件:TXS0102LSF0102

大家好、

两个通道能否同时支持 I2C 400K 转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 器件不能处理开漏信号、如 μ I²C 所用。

    对于 I²C Ω、请使用 TXS0102或 LSF0102。