This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT534A:IBIS 模型

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT534A, SN74HCT541A, SN74ABT373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/982063/sn74abt534a-ibis-model

器件型号:SN74ABT534A
主题中讨论的其他器件: SN74HCT541ASN74ABT373

你(们)好

申请获取 SN74ABT534A 的 IBIS 模型的可用性。
如果您没有模型、请介绍替代 IBIS 模型。

同样、SN74HCT541A 也没有 IBIS 模型
请介绍替代 IBIS 模型。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将请我们的建模专家在周一返回办公室时作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    我找不到足够的数据来为您创建新的 IBIS 模型、似乎我们从未对 SN74ABT 逆变器进行过表征。 如果您只需要表征 SN74ABT534A 的输入、 SN74ABT373的型号(可在产品文件夹中找到)应该可以正常工作。

    对于 SN74HCT541A、我们不支持创建新模型、似乎我们从未对 HCT 系列器件进行过表征、因此我无法真正推荐其他模型来尝试。

    希望这对您有所帮助、谢谢!

    乍得克罗斯比