This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:SN74LV123AQPWRQ1数据表规格

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/982251/sn74lv123a-sn74lv123aqpwrq1-datasheet-spec

器件型号:SN74LV123A

大家好、

 我对 SN74LV123AQPWRQ1有一些看法。

这是否意味着当 IOH (1Q、2Q 及其反相输出)较小时、VOH 仅保证高于0.1V?
此外、我还想 VCC = 5V。 在这种情况下、输出会发生什么情况?

此致、

Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个错误;它应该显示"VCC−0.1V"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    感谢您的快速回复。 请修改数据表。

    此致、

    Uchihara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchihara - San、

    仅供参考、Clemens 不适用于 TI、尽管他对我们的器件非常了解、并在论坛上为我们提供了大量帮助。

    我已将此错误添加到勘误表中以进行修复。 由于我们目前的工作正在进行中,我预计至少需要几个月的时间才能得到更新。 如果您有一些要求会增加优先级、请告诉我。 如有必要、您可以通过电子邮件联系我以提供详细信息。