请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV123A 大家好、
我对 SN74LV123AQPWRQ1有一些看法。
这是否意味着当 IOH (1Q、2Q 及其反相输出)较小时、VOH 仅保证高于0.1V?
此外、我还想 VCC = 5V。 在这种情况下、输出会发生什么情况?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对 SN74LV123AQPWRQ1有一些看法。
这是否意味着当 IOH (1Q、2Q 及其反相输出)较小时、VOH 仅保证高于0.1V?
此外、我还想 VCC = 5V。 在这种情况下、输出会发生什么情况?
此致、