This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17-Q1:未提供 Vcc 时的输出状态

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/982216/sn74lvc1g17-q1-output-status-when-vcc-is-not-supplied

器件型号:SN74LVC1G17-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17

大家好、

当 Vcc 未供电或 Vcc 端口出现开路故障时、我的客户询问有关 SN74LVC1G17输出状态的问题。

在这种情况下、您能否显示输出是开路还是短路、还是 GND 状态?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VCC 为0V 时、所有 I/O 均为高阻抗。

    当 VCC 打开时、去耦电容器上可能仍有电荷、因此器件可能仍处于通电状态。