This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:VIH 容差

Guru**** 2531250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/995064/sn74lvc2g07-vih-tolerance

器件型号:SN74LVC2G07

大家好、

     通常、我们只能 在数据表中找到最小 VIH。   

如何知道 VIH 的容差?

非常感谢 !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将在绝对最大值表中指定为最大输入电压。



    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami,í a

      实际上 、我想知道 标准 CMOS 输入缓冲器的 VT 容差。通常、我可以在施密特缓冲器数据表中找到 VT+和 VT-。

    但 我在标准 CMOS 输入缓冲器数据表中找不到 VT 的任何信息。您能为我提供帮助吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际阈值电压可以介于 VIL 和 VIH 之间。 它被设计成接近 VCC / 2、但制造变化、温度和老化会使其移动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 清流明:

      您知道 SN74LVC2G07的阈值电压近似范围吗?  例如  、VCC / 2±10%或 VCC / 2±20%。

    与施密特缓冲器相比、后者的容差更小?

    非常感谢!

    B/R

    GZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于5V       、数据表指定 VIL (max)为0.3×VCC、VIH (min)为0.7× VCC

    因此、阈值电压为  VCC / 2 ±0.2× VCC = 2.5V ±1V

    施密特触发输入通常具有较小的容差。