This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4043B:CD4043BD 的热阻抗

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4043B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/993331/cd4043b-thermal-impedance-of-cd4043bd

器件型号:CD4043B

您好!

我考虑 使用 CD4043BD 对电路板进行热分析。

我想确认 CD4043BD 的热阻抗数据。

(结至环境和结至电路板的热阻抗)

* CD4043B 的数据表不提供热阻抗数据。

此致、

网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、网状网络、

    我将需要发出热请求以获取此信息。 请允许我用1-2周时间返回给您此信息。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢你的答复。

    我很期待您的热阻抗数据响应。

    此致、

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、网状网络、
    请参阅以下  CD4043BD 热阻抗测试结果

    热指标

    单位

    结果- Theta JA-High K  

    88.0 °C/W

    结果-θ JC、顶部  

    45.8. °C/W

    结果- Theta JB  

    46.3. °C/W

    结果- psi JT  

    11.0 °C/W

    结果- psi JB  

    45.9. °C/W

    结果- Theta JC、底部  

    不适用 °C/W

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢你的答复。

    您的回复对我很有帮助。

    此致、

    网状网络