This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G125:ψjt 测量条件

Guru**** 2506025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/992531/sn74ahct1g125-jt-mesurement-condition

器件型号:SN74AHCT1G125

您好!

 我认为 ψjt μ m 的 DCK 封装与其他器件相比非常低。

这是如何测量的条件?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    我必须检查这个-乍一看我认为你是对的、这看起来像是一个拼写错误。

    在平均时间内、我将了解热建模团队是否可以恢复此仿真。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chade-San、

    这种情况如何?

    如果您已经检查过这是拼写错误、请告诉我。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、
    通常、我们需要给热建模团队留出1-2周的时间来完成其中一项请求。 我们会尽快将结果发布给您。

    同时、为了更深入地了解如何测量这些值、 下面的应用报告提供了更多信息:

    https://www.ti.com/lit/slua844b

    第4节介绍了设置、表2进一步扩展了热阻的计算。

    谢谢、
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami-San:

    这种情况如何?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    建模团队尚未完成请求。 很抱歉耽误你的时间。 通常、我本来希望结果到现在已经完成、但似乎有一些请求得到了支持。 不过、我希望本周我们将取得成果。 我会不断向您更新、因为我会了解更多信息。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种情况如何?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi、

    很抱歉耽误你的时间。 这比平常的时间要长一点,但今天上午的结果如下:  

    θ JA 高 K:

    233.2

    Theta JC、顶部:

    150.0

    Theta JB:

    122.4

    PSI JT:

    43.5

    PSI JB:

    121.9

    Theta JC、底部:

    不适用


    Ψ JT 似乎要高得多、因此这是一个很好的发现。 这些值与数据表相差很大、可能是 由于例行数据表更新。 TI 现在使用改进的热模型来计算热阻抗值、这些新的热阻值可能与数据表中的现有值略有不同。  使用的材料、制造工艺和器件内核未发生变化、因此电气性能将保持不变。  只有数据表的热特性才会发生变化。 我将登录以进行更改。

    谢谢、
    Rami