主题中讨论的其他器件: SN7404、 SN74LVC8T245、 SN74AHCT541、 SN74AHCT244
您好!
在我正在设计的电路板中、我需要将3.3V 数字信号"转换"为5V 数字信号。 因此、我认为我需要的是一个非缓冲器、当输入为3.3V 时、输出为5V。 我研究了一点、我发现 了 SN7407DR、它的 VIH = 2V、VOH = Vcc、所以我认为这是可行的。
但是、我发现 了 SN74HCS244-Q1 -它是 一个施密特触发器输入、不同于 SN7407DR、后者是一个集电极开路 、因此我认为 SN74HCS244-Q1在这方面更好。 但是,我没有在数据上找到他的 VIH 和 VOH,所以我不确定它是否可以用于我的项目。
有人可以帮帮我吗? 哪一个最适合我 的目的? 还是 应该使用另一种解决方案?