This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:当 VCAA 为1.8和2.5时、TXS0108E OE 使能被连接至一个3.3V I/O

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/997800/txs0108e-txs0108e-oe-enable-connected-to-a-3-3v-i-o-when-the-vcaa-is-1-8-and-2-5

器件型号:TXS0108E

您好!

在数据表中、OE 是指 VCCA、但我将 OE 连接到3.3V I/O 信号。  

这显然不正确。 可能的后果是什么? 损坏?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    六、

    由于 OE 以 VCCA 为基准、因此更频繁地更改 VCCA 会影响从高电平到低电平的转换。 OE 引脚可耐受过压、因此可安全地施加高于 VCCA 电平的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!