This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:电源电压=+1.8V 时的最大逻辑输入电压

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/997790/sn74lv1t34-max-logic-input-voltage-with-supply-voltage-1-8v

器件型号:SN74LV1T34

所有、

为了降低额定值、当 Vs =+1.8V 时、建议的最大输入电压是多少?  此器件用作+3.3V 至+1.8V 下行转换器。 谢谢!

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    输入引脚可耐受5V 电压、因此建议使用0至5V 范围内的任何电压、与电源电压无关。



    谢谢、
    Rami