This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC164:Tsu 问题

Guru**** 2867690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/997324/sn74hc164-tsu-question

器件型号:SN74HC164

大家好、

我想知道 tsu 的意思是什么。  

我阅读了数据表、其中显示"在 CLK 之前设置时间"、但在图片中、我不理解图片的含义。

  • 基准输入是指?Ω
  • 为什么 tsu 从数据输入的上升开始、到基准的上升结束?
  • tsu 显示什么内容?

提前感谢您的帮助!

BR

简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简森

    基准输入本质上是您要生成的波形。 如果未考虑设置(tsu)或保持(TG)时间、则为波形。  

    Tsu  是建立时间。 这是 CLK 活动边沿之前数据需要稳定的时间、这意味着它需要保持相同的状态。 因此、根据原始基准输入信号、信号需要提前变为高电平才能在至少启动时间内保持稳定。 因此、您将在数据输入信号上看到、Tsu 的一个单元更早开始。 这可确保正确锁存数据。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢你的帮助。

    ,您的意思、数据输入信号会提前启动 Tsu 的一个单元、我可以理解这一点、但此时、我认为基准输入是时钟。(这是 CLK 活动边沿之前数据需要稳定的时间)。

    那么、数据输入是 A/B 输入?、 基准输入是 CLK?

     

    再次感谢你  

    BR

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jensen、

    我不需要将其称为时钟。 不过、这并不是说时钟看起来不像基准信号。 图中所示的假设是、通过向您展示设置时间和保持时间位置、您可以得出结论、即这是时钟的上升沿所在的位置。
    基准输入更适合您的输入信号在未考虑保持时间或设置时间等因素时的表现。 该器件在每个正时钟边沿存储 A 和 B 的结果、但它要求您在该上升边沿附近满足正确的设置和保持时间。 该图显示了实际查看时钟边沿基准输入变化时应考虑的最小时序注意事项、该变化旨在查看时钟边沿的变化。 由于它只在上升沿存储此数据、因此 A/B 输入的实际外观存在一些回旋余地、并且仍然接收相同的输出。 同样、Tsu 和 Th 只是最小值。

    例如、在下面、您可能希望将基准输入信号存储在 CLK 上升沿、但要这样做、您需要具有一个看起来像"数据输入1"那样非常小的信号。 您始终可以在 Tsu 开始之前和 Th 结束之后将信号保持为高电平、但这不会改变输出、直到您看到下一个 CLK 上升沿的设置时间。 在设置或保持时间内更改数据输入可能会导致输出不稳定。  




    我希望这可以清除问题、
    Rami