This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:CLK 信号故障

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/996935/txb0304-clk-signal-fail

器件型号:TXB0304

大家好、

我们是否可以了解以下问题?

TXBN0304RSVR 是否可用于 SPI 信号?

有电平位移 TXBN0304、测量 SPI_CS0_18、SPI_CLK_18信号异常、移除 IC、然后测量 SPI_CS0_18、SPI_CLK_18信号正常、如下所示

原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想负载过高;请参阅数据表的第8.3.1和8.4.2节。 您连接了哪些 I/O?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户在 SPI_MISO/18 (4.7Kohm)上有一个拉高电阻器、可以改进哪些方面?

    TMP 规格下的图所示、TMP 电流负载非常小。

    SPI 时钟信号异常的其他哪些可能原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该上拉电阻对于 TXB 来说太强。

    但 CLK 问题看起来像振铃。 我想电容太高了、走线有多长? 是否有连接器或电缆?