This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595-EP:ESD 结构

Guru**** 2585535 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/997369/sn74hc595-ep-esd-structure

器件型号:SN74HC595-EP
主题中讨论的其他器件:SN74HC595

大家好、团队、

您能否确认 SN74HC595MPWREP 内部包含 ESD 结构?

使用哪个模型来测试它? (使用水平的人体放电模型、机器放电模型、 带电器件模型)

资质认证数据(链接)显示进行了 ESD 测试、然后链接到数据表以了解更多信息。

但数据表中没有 ESD 二极管的相关信息。

感谢后续行动。

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、日落、

    我注意到该链接也发送回没有 ESD 的数据表。 这肯定不是理想的、但我想我可以在这里为您提供帮助。  
    此器件 SN74HC595的非 EP 版本具有也适用于此器件的 ESD 数据。


    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我可以将其视为短期解决方案、因为您可以确认、除了资质差异之外、器件还基于相同的设计。

    ...数据表更新的触发器。

    谢谢、

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落

    没错。 ESD 数据将保持不变。
    我将努力将 ESD 数据添加到-EP 数据表中。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢后续行动

    日落