This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G125:绝对最大范围

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/996486/sn74ahct1g125-absolute-max-range

器件型号:SN74AHCT1G125

大家好、

 

在客户的系统中,输出引脚上的5.25V 电压可能被输入。 客户了解情况超出了绝对最大范围、但他们希望在发生故障时了解故障模式。

是否可以共享故障模式?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流将流经 ESD 保护二极管进入 VCC。 这可能会烧毁二极管(如果电流不限于安全的量)、并且在任何情况  下都会升高 VCC 上的电压、除非其他某个组件能够灌入所有电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    该器件具有钳位电路、数据表中的绝对最大额定值定义为±25mA。

    通过放置限流电阻器、客户能否在 Vcc = 0V 时保护输出电压为5.25V 的情况?

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michiaki、

    我认为这正是克莱明提到"(如果电流不限于安全的电流)"时试图遇到的问题。
    如数据表绝对最大值表中的第二个注释所述:

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

     

    我们有两个问题

     

    1. 在输出端放置电流限制电阻器是否存在任何问题?
    2. 您能否分享内部二极管的 Vf 以估算 VCC 处的上升电压?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michiaki、

    只要观察到电流限制、就不会出现问题。
    二极管正向电压为0.5V。 您可以查看 IBIS 模型以了解更多信息、例如 V-I 曲线。 因此、您将在数据表中看到诸如绝对最大电压范围等规格的值、如 Vcc + 0.5V。 这是压降。

    谢谢、
    Rami