This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4046A:MC74HC4046A 可以替换为 SN74LV4046A?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/997398/sn74lv4046a-mc74hc4046a-can-be-replaced-by-sn74lv4046a

器件型号:SN74LV4046A

您好!

我的客户使用 OnSemi MC74HC4046A 相位比较器2和外部 VCO 设计了一个 PLL。
他希望用
TI SN74LV4046A 替代 OnSemi MC74HC4046A。
这是可行的、还是它们与 SN74LV4046A 相位比较器2之间的任何差异与 MC74HC4046A 不完全相同?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、K. Hirano、

    SN74LV4046A 是 OnSemi 器件的直接替代产品。

    谢谢、
    Rami