This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LS74A:有关 JM38510/30102BCA 版本的问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54LS74A, SN54HCT74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/996742/sn54ls74a-questions-on-jm38510-30102bca-versions

器件型号:SN54LS74A
主题中讨论的其他器件: SN54HCT74

大家好、旧器件 SNJ54LS74J 已停产、已替换为 JM38510/30102BCA (这在(SN54LS74A)下显示)。 作为原始器件的变体、此新器件在系统中出现问题/。   在数据表中的任何位置都找不到有关 SNJ54LS74J 的任何信息。 您能告诉我有什么不同吗? 似乎器件型号中的每个字母都是这些旧逻辑器件中的变体。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、

    我在任何地方都看不到 SNJ54LS74。 这款器件具有许多具有相似命名的变体、这一点确实是正确的。 您能否仔细检查以查看是否正确使用了 GPN? 也许您在那里有额外的 L、或者 LS、或者 J 甚至可能是额外的? 很难猜到、因为这些都将提供有效的器件。  

    无论如何、我预计不会有太大的变化。 您可能在电压阈值电平中有 mV 的差异、但我不会期望同一器件的不同型号会导致问题。 应用是什么?您看到的新器件有哪些变化?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "A"表示器件已重新设计、但我没有显示所做更改的记录。 由于这是一个 TTL 器件、在仍然符合数据表标准的情况下、典型性能可能会受到设计更改的显著影响。

    我建议尝试替换为 SN54HCT74 (确切器件型号为 JM38510/65352BCA)。 该器件旨在连接 TTL 系统并降低功耗。