This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS596:输出状态

Guru**** 2910910 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS596, SN74HCS595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/996868/sn74hcs596-output-state

器件型号:SN74HCS596
主题中讨论的其他器件: SN74HCS595

您好!

我想确认 SN74HCS596的时序图。

因为没有取决于每个引脚状态的输出状态数据。

请您确认并向我展示吗?

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BR、

    您到底在寻找什么? 时序特性和开关特性在数据表的第6.6和6.7节中进行了量化。 第7节的图中显示了波形。
    关于取决于每个引脚状态的输出状态、表8-1中也介绍了这一点:

    您是否有不确定的具体情况?

    谢谢、
    Rami


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想要得到的结果如下。

    *与图6-1相同的信息。 SN74HCS595的时序图。

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/sn74hcs595.pdf

    BR、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '595和'596的行为相同;唯一的区别是 开漏输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道下面有一件事。

    >'595和'596的行为相同;唯一的区别是 开漏输出。

    尽管596是开漏输出器件、但数据表中仍有"VOH"规格。

    因此、我不知道该器件是否会输出高电平。 因此、我想知道准确的时序图596。

     能否显示596的实际时序图数字?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOH 用于 QH' 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >VOH 用于 QH' 输出。

    下面是我要确认的内容。

    *根据数据表、VOH 规格取决于 Vcc。 (非外部上拉电压)

    这似乎意味着该器件可以驱动高电平。  因此 、我想确认 输出(Qx)的确切时序图。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BR、

    595和596是相同的、不同之处在于596具有开漏输出、因此您可以使用596时序图。 不过、595中的并非所有输出都是漏极开路。 QH'输出是串行推挽输出。 这是 VOH 在595数据表中所指的内容。 其他 QA-H  输出为漏极开路。 它们不会驱动任何高电平。 请参阅数据表的第8.3.2节:


    谢谢、
    Rami