This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:总线保持替代方案的查询

Guru**** 2945030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1160154/sn74lvc1g126-inquiry-of-a-bus-hold-alternative

器件型号:SN74LVC1G126

大家好、逻辑产品团队、

我有一位客户使用 采用6引脚 SON 封装的 SN74LVC1G126 (SN74LVC1G126DSFR)、我们想知道是否有一个引脚对引脚替代器件集成了总线保持功能。 我们不希望输入悬空、也不希望在无需重新设计电路板的情况下更新现有设计。

你在这里有什么想法吗?

此致、

Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有具有许多通道的大型器件才具有总线保持输入。

    您必须以某种方式更改电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    正如 Clemens 所说、SON 封装中没有总线保持器件、因此需要进行一定程度的重新设计。  

    这里是我们所有的8通道、标准 CMOS、总线保持器件。  器件列表 请注意、与 LVC1G126类似、没有任何器件最高可达5.5V、因此如果您使用的是5V 电压、这些器件将无法正常工作。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、

    Owen