This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:EN 引脚上的电压电平

Guru**** 2895630 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1160143/lsf0204-voltage-levels-on-en-pin

器件型号:LSF0204

我们在应用中有 LSF0204、其中两侧都有3V3。 在数据表中、写入的 EN 的 VIH 可高达 Vref_A、但在示例中(视频) EN 连接到3V3、后者的电压更高、为 Vref_A

在我们的案例中、哪些 Vin_max 电压电平适用于 EN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 输入具有过压容限、可接受最高5.5V 的任何电压。表10-2中的限值过于严格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿尔斯、

    除了 Clemens 的响应、请注意 Vref_A 必须至少比 Vref_B 低0.8V、才能正确偏置器件。

    谢谢、

    插孔