This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT244-EP:产品说明书参数在生产过程中是否经过测试?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT244-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1160111/sn74ahct244-ep-datasheet-parameters-tested-during-production

器件型号:SN74AHCT244-EP

在生产测试中测试了哪些数据表参数?  哪些数据表参数由其他方法保证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    一般而言、我们的器件已测试所有最小/最大电气特性和开关特性。

    绝对最大额定值基于初始特性、所用技术以及设计中的特定晶体管。

     SN74AHCT244-EP 在高温(125C)下进行了测试。

    典型值仅在初始特性化时进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AHCT244-EP 上是否有任何未经过测试的具体电气或开关参数?

    VOH、VOL、IOZ、II、ICC、 Delta ICC、CI、Co、TPLH (15pF)、TPHL  (15pF)、 TPZH (15pF)、TPZL (15pF)、TPHZ (15pF)、TPLZ (15pF)、TPH (50pF)、  TPHL  (50pF)、TPZH  (50pF)、TPZL  (50pF)、TPHZ  (50pF)、TPLZ  (50pF)、 TSK (o)。

    是否有任何在 SN74AHCT244-EP 上测量的噪声特性参数经过专门测试?

    VOH (V)、VIH (D)、VIL (D)

    是否已通过 CPD 测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AHCT244-EP 的所有电气特性最小/最大规格都在125C 下直接进行测试。

    所有定时的最小/最大规格都是间接测试的----即完成了延迟测试,但并不是在每次加载时都进行,因为只需要1个负载来验证操作是否正确。

    典型值未在生产中进行测试。

    -

    如果您想了解有关该器件测试的更多详细信息、请联系您公司的 TI 代表或我们的客户支持中心。 我不能在公开论坛上分享详情。