This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS73A:级联连接

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC73, CD74AC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1159361/sn74ls73a-cascade-connection

器件型号:SN74LS73A
主题中讨论的其他器件:CD74HC73CD74AC112

大家好、

您能帮助解决以下文档中的客户问题吗?

e2e.ti.com/.../Question.docx

提前感谢您。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图不完整;未显示 LED。

    µA 驱动 LED 的阳极、则可能会超出 VOH 限制;TTL 器件的额定电流不超过400 μ A。 要解决此问题、请从/Q 输出驱动 LED 的阴极。

    如果您要驱动 LED 的阴极、那么我没有发现任何明显的错误;请提供1Q 输出的示波器线迹。

    如今、没有理由使用双极器件。 使用 CD74HC73或 CD74AC112获得更高的驱动强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    如果不考虑 LED、客户可以让2个 IC 中的4FF 完美 地驱动  LED 的阳极、但仅当它们连接时才如此 、如图"MOD2"中所示。 您能否进一步解释 一下、按照此顺序连接它们将如何使它们在级联时工作、即 FF1在 IC1中驱动 FF2 IC1的 FF2驱动 IC2的 FF2、然后在 IC2中驱动 FF2的 FF2? 他们想知道为什么只有 如图"MOD2"中所示的交叉连接时、该电路才起作用、因此 IC 的工作方式必须有显著的变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该没有差异。

    请显示示波器迹线。