This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:LSSF0102上拉电阻器

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1159486/lsf0102-q1-lssf0102-pull-up-resistor

器件型号:LSF0102-Q1

建议在 VREFB 和5V 之间使用300K 欧姆、为什么需要这种方法?

 

我们的应用是5V 至3.3V 转换、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要使用该电阻器来限制流入 Vref_B 和流出 Vref_A 的电流、并将 EN 引脚上的电压降至 Vref_A 之上的 VGS (TH)

    请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    不 使用它会产生什么影响? 。  客户错过了 PCB 中的配置!

    此致

    Dilip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A 侧输出信号将不会被钳制为3.3V

    流出 Vref_A 并流入3.3V 电源的电流不受限制。 如果电源无法灌入该电流、则其电压可能会上升、并损坏与其相连的任何器件。