This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G34-EP:热阻值

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1012432/sn74lvc2g34-ep-thermal-resistance-values

器件型号:SN74LVC2G34-EP

你(们)好  

我想知道 SN74LVC2G34MDCKREP 是否具有结至外壳和结至电路板热阻值 ?

请尽快与我联系。  

谢谢、  

Sadab Bahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sadab、

    我们没有此信息存档、但我正在提交此信息请求。 通常需要2-3周才能完成。

    谢谢、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sadab、

    以下是您请求的热值。 我包含了完整的配置文件、并以粗体显示了您需要的特定值。  

    θ JA -高 K 203.2°C
    Theta JC 顶部 139.4°C
    Theta JB 53.3°C
    PSI JT 38.3°C
    磅/平方英寸 JB 53°C

    谢谢、

    Sebastian