This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G04-EP:热阻值

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1012429/sn74lvc2g04-ep-thermal-resistance-values

器件型号:SN74LVC2G04-EP

您好!  

我想知道 是否为 SN74LVC2G04MDCKREP 提供了结至外壳和结至电路板热阻值。  

请尽快与我联系。  

谢谢、  

Sadab Bahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sadab、

    我们手头没有这些信息、但我继续向您提交了获取这些信息的请求。 这通常需要2-3周的时间

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sadab


    以下是您要求的热阻值。 我包含了完整的外形以及 结至外壳和结至电路板热阻值。

     Theta JA-High K (θ JA -高 K):

    203.2

    Theta JC,顶部:

    139.4.

    Theta JB 酒店:

    53.3.

    PSI JT:

    38.3.

    磅/平方英寸 JB:

    53.0

    谢谢、
    Rami