This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108是否支持热插入/插拔

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1013859/lsf0108-does-lsf0108-support-hot-insertion-plug

器件型号:LSF0108

您好!

我想将该器件用于 UART 应用、UART 的电平信号为 TTL、我想知道该器件支持热插入、这意味着在器件 LSF0108通电时连接 UART 接口(电缆)(VrefA=1.2V、VrefB 和 EN= 200K 连接至3.3V)。

供参考:UART 电缆包含 TX、GND、RX 信号

谢谢你