This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC245Q:SN74AHC245Q 和 SN74AHC245-Q1之间的差异

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC245-Q1, SN74AHC245Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1014019/sn74ahc245q-difference-between-sn74ahc245q-and-sn74ahc245-q1

器件型号:SN74AHC245Q
主题中讨论的其他器件:SN74AHC245-Q1

你(们)好

除了封装选项之外、您还能提供 SN74AHC245Q 和 SN74AHC245-Q1之间的区别吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    这些器   件的唯一区别是 SN74AHC245-Q1具有 ESD 保护、而 SN74AHC245Q 没有 ESD 保护。

    此致、

    Sebastian