This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:使能引脚连接

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1014071/lsf0204d-enable-pin-connection

器件型号:LSF0204D

您好!  

我们使用 LSF0204D 将 i2c 通信从3V3转换为1v8、并将 E 引脚直接连接到 GND、因此 LSF0204D 始终处于启用状态。 但是、 我在应用手册中读出、E 引脚应使用电阻器连接高电平或低电平。 在没有任何电阻器的情况下、是否存在将 E 引脚直接连接到 GND 的风险? 建议使用下拉电阻器?

此致、  

冈萨洛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gonzalo、

    这没有风险、直接施加 GND 是可以的。